This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVEP11:LVDS 输入要求

Guru**** 2798215 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVEP11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563577/sn65lvep11-lvds-input-requirements

器件型号:SN65LVEP11


工具/软件:

该元件的数据表指定可以选择 LVDS 信号输入、但不针对该 LVDS 模式提供任何输入要求。
该元件是否有这些 LVDS 输入要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是一款较旧的器件、因此资源可能有限。 我会仔细研究一下、看看能找到什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Callum:

     这是 LVDS 到 LVPE 的转换。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您提供这一点、这很有帮助、但 SN65LVEP11 元件在数据表中规定它可以处理 LVDS 输入、因此我希望避免转换为 PECL。 但是、数据表未提供有关 LVDS 输入电平要求的更多信息。 这是我要查找的信息。

    谢谢、

    -Callum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Callum:

        LVDS 和 LVPECL 之间的共模电压不同、您无法将 LVDS 输出直接连接到 LVPPECL 输入。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、这是合理的、但该器件的数据表指出、它与特性列表中的 LVDS 输入兼容。 在这种情况下、是否为该器件定义了电平以确保我们用 LVDS 信号满足这些电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 LVDS 信号在 1.2V CM 下为 400mV 单端信号、则高电压为 1.450V、低电压为 0.95V。 对于 LVPECL、1.45v 不能满足最低 VIH 电压 2.135V。

    我认为数据表是从一些 LVDS 数据表复制而来的、忘记了完全删除 LVDS。

    您可以在原理图上放置上拉/下拉电阻器 、而不是在 PCB 上安装、以检查其是否正常工作。 如果无法正常工作、则将电阻器放回原位  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SN65lvep11 元件的 VCC 设置为 2.5V、我们会 通过 1.2V CM LVDS 信号满足 VIH 和 VIL 标准是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Callum:

    我们可以看到、即使共模可设置为相同电平、摆幅电平也将不兼容 1:1。 请在此部分中使用输入电路实现 LVDS。 否则、此应用将无法按预期运行。