This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:TVP5150AM1、带 CVBS (NTSC)、分辨率为 966x494

Guru**** 2767525 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564587/tvp5150am1-tvp5150am1-with-cvbs-ntsc-at-966x494-resolution

部件号:TVP5150AM1


工具/软件:

 TVP5150AM1 是否可与此摄像头配合使用? NTSC 分辨率为 966x494。  

www.convoytechnologies.com/.../1400ASpecSheet.png

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     如果您打算从摄像机获取 NTSC 输出(例如复合视频)并将其馈送到  TVP5150AM1 进行解码、那么我认为它将起作用。