This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2419:器件标识与数据表不匹配。

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563734/thvd2419-the-part-marking-does-not-match-the-datasheet

器件型号:THVD2419


工具/软件:

该器件的标识 THVD2419DRCR 是否从 T2419 更改为 P2419?
器件标识查找工具仍显示 T2419

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耿雄、

    看起来这是在器件上市之前提供的 PTHVD2419。 市场上的器件现在将采用 T2419。 (因此我们从 P2419 到 T2419)

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   Bobby

    我最近从 TI store 购买了这款产品。 但是、他们交付的产品仍然是 P2419 版本、生产日期代码为 2411。 请说明 P2419 版本的功能是否与 T2419 版本相同? 还是有任何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的耿雄:

    因此、我在内部数据库中查找了该器件、我可以看到芯片标识符存在某种差异。 我认为你不应该使用 P2419 版本,因为这是一个原型的模具,如果你在未来购买 THVD2419,他们的行为可能不同于你目前的。  

    (p 版本的裸片版本为 A、新版本为 B,因此与原型版本相比,可能会发生某种更改或修复)。

    - Bobby