This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:SN65CML100 IBIS 模型问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564635/sn65cml100-sn65cml100-ibis-model-issue

器件型号:SN65CML100


工具/软件:

您好、

使用执行 HyperLynx SI 仿真  SN65CML100DGKG4 部件 。

 

 使用 SN65CML100 输入连接了 LVDS 驱动器输出、并尝试仿真无法在 SN65CML100 LVDS 输入引脚上看到任何输出。

 

 当 SN65CML100 替换为其他 LVDS 接收器时、将获得预期的仿真结果。

 

 我正在使用从 TI 网站下载的 IBIS 模型。

 

 对于与 CML 接收器连接的同一 SN65CML100 CML 输出、并显示预期结果的仿真。

 

 该 IBIS 模型是否仅支持 CML 输出?  SN65CML100 是否提供任何其他 IBIS 模型?

 

下面是我们进行仿真的原理图。

此致、

Vinayak Arkachari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好   Vinayak :

      您可以 在 TI.com 上找到 IBIS 模型 SLLC131。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅我用于仿真的 SLLC131 IBIS 模型。

    当输入端与 LVDS 驱动器连接时、我遇到了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 需要偏置 SN65CML100 输入终端。

    好极了

    Brian