This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:MCU UART 串行端口无法写入。

Guru**** 2992210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564758/trs3232e-the-mcu-uart-serial-port-cannot-be-written-to

器件型号:TRS3232E


工具/软件:

问题描述

通过 RS232 电缆将 PC 连接到 DUT 后、它可以打印日志、但无法执行命令。

2.分析过程

我通过跳线将 TTL 到 USB 适配器板连接到 MCU 的 UART 串行端口。 此时、PC 主机既可以打印日志、也可以写入命令。 然而、当通过 RS232 芯片连接到 PC 时、它无法写入命令。

波形

图 1 显示了与上电过程中打印的日志相对应的波形。 RS232 TX 引脚的逻辑电平正常、而 RX 引脚的逻辑电平异常、不在~3V 至~15V 范围内。

图 1 展示了上电后的稳态情况。

4.连接图

图 3 显示了 RS232 原理图。

5. RS232 SCH

图 4 所示为连接图。

6. UART 日志

图 5 显示、将日志打印到 shell 后、无法写入命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Choi、

    我们重点看 RS232 RX 布线。

    似乎有东西钳制了器件的输出摆幅。  

    您是否有任何其他元件连接到 RIN 引脚? 和 TVS 二极管? 由于电压钳位在–1.3V、我想知道布线上是否有某种单向 TVS、当输出尝试负摆幅时、它会变为正向偏置。

    - Bobby