This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:AB 总线引脚上的长期 24V 耐久性和高共模电压能力

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564789/thvd2410-long--term-24v-endurance-on-ab-bus-pins-and-high-common-mode-voltage-capability

器件型号:THVD2410


工具/软件:

尊敬的专家:

、THVD2410 μ s

1. THVD2410 芯片的 AB 总线引脚可能需要长时间承受 24V 电压、这意味着 24V 和接地电源线直接连接到 AB 引脚。 仅当需要偶尔和非常短期的通信时、电源侧才会暂时停止为 RS RS-485 通信供电。 芯片数据表指出、芯片可以承受高总线共模电压。 该功能是否更适合处理通信线路和电源线路之间的瞬态浪涌或短路情况?
2.长时间(如上所述)向 THVD2410 芯片的 AB 引脚施加 24V 电压是否会对芯片的使用寿命和可靠性产生任何负面影响?

此致、

Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. THVD2410 芯片的 AB 总线引脚可能需要长时间承受 24V 电压、这意味着 24V 和接地电源线直接连接到 AB 引脚。 仅当需要偶尔和非常短期的通信时、电源侧才会暂时停止为 RS RS-485 通信供电。 芯片数据表指出、芯片可以承受高总线共模电压。 此功能是否更适合处理通信线路和电源线之间的瞬态浪涌或短路情况?[/报价]

    如果预期电压在 24V 范围内、则这应该没问题。 该器件本身的绝对额定电压高达+/–70V 的绝对最大值、可在差分引脚上维持+/–24V 的电压、从而实现较长的持续时间。

    2. 长时间(如上所述)向 THVD2410 芯片的 AB 引脚施加 24V 电压是否会对芯片的使用寿命和可靠性产生任何负面影响?

    不可以、器件的建议运行条件高达+/–25V、因此器件的时基故障率不应该受到影响。 它本质上是专为+/–25V 或更低的用例而设计的。

    - Bobby

    [/quote]