This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:DS90UB964-Q1 为什么在相同的环境下获得不同的 MAP 结果? 是正常还是设备出现问题?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563634/ds90ub964-q1-ds90ub964-q1-why-same-environment-the-got-different-map-result-is-it-normal-or-the-device-got-problem

器件型号:DS90UB964-Q1


工具/软件:

你(们)好

寄存器 0xD4 设置为 0x60
FAKRA 电缆

IPEX 连接器

测试条件:DUT(带 IPEX 连接器和电缆)+FAKRA 电缆(1 米+ 4 米)+摄像头

问题描述:
我们正在使用 MAP 工具的裕度分析来验证产品的 EQ 状态。 我们发现 DS90UB964-Q1 前两个通道的结果较差。 但是、将其替换为新的 DS90UB964-Q1 后、结果有所改善。
我们希望测试和分析 EQ 结果较差的差芯片、看看是否存在任何异常。

故障引脚为从引脚 50 到引脚 54 的 4 个引脚、如下图所示:

地图工具边距分析的比较结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    在所有测试结果中、您都获得了足够的利润、如 MAP 应用手册中所述。

    https://www.ti.com/lit/an/snla301/snla301.pdf

    映射工具的工作原理是在解串器上循环 EQ 和选通设置、并在特定时间停留在每个设置。 然后、检查在停留时间内链路上是否检测到任何错误。 如果存在任何错误、EQ/选通设置将视为失败结果。

    请注意、在不同的下电上电和地图运行条件下、预计结果会略有差异。 您可以多次运行地图并对结果求平均值、以获得更好的整体画面。 但您肯定要通过您正在执行的所有测试。

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    为什么相同的环境得到不同的地图结果? 是正常还是设备出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些结果是正常的。 照射行程之间会有细微差别。 要获得更广泛的图片、您必须使用同一个电路板、多次运行地图、然后对结果求平均值。 但仅根据您分享的图像、每次跑步都有足够的余量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左图和中间图各运行 5 次、平均结果表明中间图优于左图。 测试板和环境相同、唯一的区别是 TI964 芯片。 这是否意味着它是芯片问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个芯片之间可能存在细微的差异。 但总的来说、似乎没有芯片问题。 所测试的每个芯片都显示有非常大的裕度。 如果客户发现芯片有任何功能问题、请告知我们、我们可以进一步调试。