This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:DP83822HRHBR 相关问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564386/dp83822h-dp83822hrhbr-related-issues

器件型号:DP83822H


工具/软件:

您好:

问题 1:客户使用 FGPA (Zynq) 测试 DP83822HRHBR。 如果 RGMII 接口未连接到 FPGA、则 PHY 可连接到上部计算机。 如果 RGMII 连接到 FPGA 的 eth0 引脚、无论 FPGA 上是否有驱动器、PHY 都无法连接到上部计算机。

问题 2:RXD 引脚未配置上拉和下拉电阻器。 如果连接到 FPGA、则地址不是默认的 01、而是 1f、这意味着 RXD 引脚的地址都应为 1。 客户尝试为 RXD 引脚配置 4.7k 下拉电阻器、但地址变为 01、这个应该也不正确。

请帮助分析原因、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享原理图进行审阅?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.原理图如下所示。


    2.在客户调试期间、发现 FPGA 具有初始上拉设置、从而导致 RX 引脚的初始状态和地址问题不正确。 FPGA 已取消上拉设置、问题已解决。
    3.现在、RXC 引脚需要连接到一个 10pF 电容器并连接到 GND、这个电容器可以连接起来。 客户怀疑阻抗问题、请帮助分析。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用随附的电子表格仔细检查 DP83822 自举引脚是否正确配置。 此外、请转储寄存器 0x467 和 0x468 以检查 strap 配置设置。 请注意、0x467 和 0x468 是扩展寄存器、需要使用扩展寄存器访问来读取值。  

    e2e.ti.com/.../snlr053.zip

    现在、RXC 引脚需要连接到一个 10pF 电容器并连接到 GND、该电容器可以进行连接。 客户怀疑阻抗问题、请帮助分析。

    我假设这是到其以太网链路伙伴的 PHY 链路? 他们是否可以使用示波器在有和没有 10pF 电容器的情况下测量 RXC?

    谢谢

    David