This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:电压尖峰风险评估

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565592/tcan1145-q1-voltage-spike-risk-evaluation

器件型号:TCAN1145-Q1


工具/软件:

大家好、团队。

我们的客户 VMAX 在 OBC 系统中使用 TCAN1145-Q1。

当收发器由 5V、供电时、可以在示波器中观察到电压尖峰 6.5V(持续时间:45ns)、如下所示。

根据数据表、VCC (abs) 为 6V。

因此、我们的客户想知道是否存在因电压尖峰而损坏器件的风险。

请帮助我们解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zerong:

    是的、存在损坏器件的风险。 VCC 的绝对最大额定值意味着在任何时间段都不能违反该规定。

    他们需要将去耦电容器放置在 VCC 引脚附近并在 VCC 源极附近放置足够的大容量电容器以减少尖峰。

    此致、

    Sean