This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:TMUXHS221NKGR USB 眼罩规格/数据。

Guru**** 3005710 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552227/tmuxhs221-tmuxhs221nkgr-usb-eye-mask-specification-data

器件型号:TMUXHS221


工具/软件:

尊敬的 TI:

由于我们 在其中一种设计中使用 TMUXHS221NKGR (USB2.0 480Mbps)、因此我们想知道 TMUXHS221NKGR 的眼罩规范/数据、以涵盖 SI 仿真。

谢谢你。
此致
Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    关于  TMUXHS221NKGR 的另一处澄清资料、由于 TMUXHS221NKGR 是一款  无源多路复用器、因此我们可否知道 IBIS 模型为何提供 TMUXHS221NKGR 无源多路复用器?

    附加屏幕截图、以供参考、并突出显示被动多路复用器。

    此致
    Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarnath:

    数据表中提供了眼图。  您是否正在寻找原始数据文件? 我们有一些 s 参数文件可能会更有用: e2e.ti.com/.../TMUXHS4212_5F00_s4p_5F00_v1.zip

    我们有时会在 IBIS 中为无源器件创建模型。 我不确定问题是什么、但我理解这是因为它实际上并不是无源多路复用器。 它是一个。 宜必思确实允许对一些无源器件进行建模(尽管我知道它并不属于该建模环境)  
    有时、特定的客户/工程师可能会要求提供模型、然后我们生成模型并做出决定、即使器件对大多数使用该器件的客户用处不大(最喜欢的是 s 参数用于高速器件),这对其他人可能会很有用,因此我们将其放在线上供所有使用 — 我实际上参与了针对生成 IBIS 时就是这种情况。   


    -拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:


    共享的 s 参数有一些被动性问题、互惠性问题和因果关系问题(见下文所附图片)、因此我们在执行 AMI 模拟时遇到了困难。

    请共享修复了这些问题的 s 参数文件。

     我们可以观察到 s (1、2) 和 s (2、1  ) 不是倒数、s (3、4) 和 s (4、3) 不是倒数

      

    此致
    Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarnath:

    我已联系处理 S 参数的内部团队、了解他们可以提供什么反馈。 我会让你保持发布

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarnath:

    很抱歉耽误你的时间。 当我进来的时候,我已经离开办公室了。 请参阅随附的 TMUXHS221 S 参数模型:  

    e2e.ti.com/.../TMUXHS221_5F00_causal_5F00_5G.s4p

    谢谢您、
    Rami