This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:需要 TCAN4550-Q1 VxWorks 驱动程序源代码

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565641/tcan4550-q1-need-tcan4550-q1-vxworks-driver-source-code

器件型号:TCAN4550-Q1
主题: TCAN4550 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在使用 TCAN4550-Q1 、它连接到 T2081 处理器(通过 SPI) 。 我已经在 Linux 下进行了测试、但现在需要在上实施 VxWorks 。 由于 VxWorks 不为 TCAN4550 提供内置驱动程序、因此我需要它的驱动程序。 您能为我提供用于 VxWorks 的 TCAN 驱动程序吗?

此致

Ravindra Arumilli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ravindra、

    我们没有要提供的 VxWorks 驱动程序。  在 Linux 驱动程序之外、唯一可用的其他软件是 Generic TCAN4550 演示软件 (SLLC469) (链接)。

    此致、

    Jonathan