This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:检查 TLIN1021A-Q1 的配置

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN1021A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565224/tlin1021a-q1-check-configuration-of-tlin1021a-q1

器件型号:TLIN1021A-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

请帮助我查看 TLIN1021A-Q1 电路:

e2e.ti.com/.../TLIN1021ADRBRQ1.pptx

注意:  P_5V_KA 和 P_VBAT_FIL 常开电源

我的要求包括:LIN 是一个唤醒源、应该会在睡眠模式下消耗最小电流。

也可以阐明在 25°C 温度的典型情况下处于睡眠状态的电流是什么、因为下表仅表示最大睡眠电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinyas:

    总体原理图看起来不错。 将建议在 VSUP 上使用 100nF、类似于图 12-1、对于 220 pF 总线电容器、放置在更靠近器件的位置、而 TVS 二极管更靠近连接器。

    此外、借助、25°C 下的典型值为~ 9uA。

    此致、

    Michael。