This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:RJMG2330A1610ER 与 DP83867IRRGZT PHY 的兼容性

Guru**** 2566895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561956/dp83867ir-compatibility-of-rjmg2330a1610er-with-dp83867irrgzt-phy

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:AM6442DP83869TMDS64EVM

工具/软件:

我们计划使用  RJMG2330A1610ER  (Amphenol)、因为我们的设计中存在空间限制。 它是一个具有集成磁性元件的堆叠式 RJ45 + USB A 连接器、额定值适用于 1000BASE-T 和 AutoMDIX。

我们的 PHY  DP83867IRRGZT 、我们注意到 RJMG2330A1610ER 的内部磁性元件配置与 TI 参考设计中推荐的变压器拓扑不同。

您能否确认此连接器是否与 DP83867IRRGZT 兼容?
具体来说:

  • 内部磁性元件是否适用于 PHY 的信号要求?
  • 中心抽头偏置和端接网络是否符合 TI 的建议?
  • 将此连接器与 DP83867IRRGZT 配合使用时、是否有任何已知问题或设计注意事项?

谢谢、

Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeepraj:  

    我找不到 RJ-45 连接器的电气规格。 如果您可以提供有关此方面的文档、我可以帮助您确定此器件是否符合 TI 的建议。  
    使用此连接器没有已知原因。  
    如果您想自行确定、我将在下面提供 TI 建议:



    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    请查看的电气图  RJMG2330A1610ER 驱动程序。

    RJMG2330A1610ER--A 型

    谢谢、

    Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeepraj:  

    匝数比容差超出了我们的建议。 我们通常建议使用 2%、最大值为 3%。  
    此外、30MHz 的串扰也不在规格范围内。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    内部磁性元件不是问题吗? 因为在此连接器类型中、CMC 在 PHY 端提供。 那么、我们可以继续使用 ARJ-196 或 0821-1X1T-32-F 吗? 请确认

    谢谢、

    Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeepraj:  

    内部磁性元件不是问题、尤其是因为它为每个通道提供了单独的 CT。  
    ARJ-196 或 0821-1X1T-32-F 均正常。  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的确认。

    我们正在考虑直接使用 AM6442 PORz_OUT 信号来复位以太网 PHY(例如 DP83869)、而无需任何中间逻辑(如与门)。 PORz_OUT 和 PHY 复位均以相同的电压电平 (3.3V) 运行。

    是否可以将 PORz_OUT 直接连接到 PHY 复位输入?

    谢谢、

    Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeepraj:  

    是的、可以。 对于此特定情况、我建议您参考将 AM6442 与 DP83867 集成的 TMDS4EVM 设计。
    以下是 TMDS64EVM 用于 DP83867 上 POR 的 POR 电路:


    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我们正在设计基于 TMDS64EVM 的定制电路板。 在 EVM 中、PHY 复位通过组合 PORz_OUT 和 GPIO 信号的与门驱动。 但是、在我们的设计中、我们将 PORz_OUT 直接连接 到 PHY 复位线路、而无需 GPIO 控制。

    这种方法是否可以接受?

    谢谢、

    Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeepraj:

    这不应该是一个问题。 与门是为了确保 PHY 在 SOC 完全启动后将 RESET 置为无效、并且可以将 GPIO 信号发送出去。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我们在我们的板上有空间限制,我们不能使用与门.. 是否有其他建议?

    谢谢、  

    Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradeepraj:  

    我明白。 您可以直接将 PORz 信号连接到复位引脚、但这可能会导致 PHY 在 SOC 完全通电并引导之前进入运行模式。 如果您同意、这应该不是问题。 否则、您可能需要一个 MOSFET 或另一个 IC 来确保 PHY 在 SoC 完全启动后将 RESET 置为无效。 此外、您可能需要考虑将 GPIO 信号连接到 RESET 引脚、以便 PHY 仅在 SoC 通电后才会使 RESET 失效。  

    此致、  
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    与 EVM 设计类似、我们已将一个下拉电阻连接到 PORz_OUT 信号。 因此、PHY 将保持复位状态、直到 SoC 完全启动。

    谢谢、

    Pradeepraj M