This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:唤醒问题

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564451/tcan1043-q1-wake-question

器件型号:TCAN1043-Q1
主题:TCAN1043 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我想确认 TCAN1043xx-Q1 上的 WAKE 引脚行为:

数据表中指出、“唤醒功能会根据施加的电压自动配置为具有内部上拉或下拉电流源。“

  • “自动配置“如何工作? 这是否意味着如果 V_WAKE > VSUP - 1.9(高电平输入)、则 WAKE 块会开启 内部上拉电流源、反之亦然?
  •  唤醒模块检测输入电压并开启电流源的速度如何?

此致、

Wonder Fang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wonder、

    “自动配置“如何工作? 这是否意味着如果 V_WAKE > VSUP - 1.9(高电平输入)、则 WAKE 块会开启 内部上拉电流源、反之亦然?

    确实有效。

    您的目标是了解该 Wake 引脚的工作原理? 在器件通电并运行时、客户是否打算从高电平唤醒信号切换到低电平唤醒信号?

    在应用中、只应使用一种特定的配置。 例如、Wake 引脚应仅偏置到 VSUP、以便低电平电压信号(即 GND)唤醒器件。 我们不提供检测输入电压所需的时间并使用适当的电流源。

    此致、

    Ethan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的回复!

    在 客户的应用中、唤醒信号为 1K PWM、如下所示。 我想 了解 WAKE 引脚如何发挥作用、以便解释 电压略有下降的原因。

    它按照 VSUP 至 100K、的要求直接连接到 WAKE 引脚、而无需 R_series、如下所示。

    因为 PWM 不仅用于唤醒功能、还按占空比发送信息。 因此、整个系统的工作方式如下:

    1. PWM 唤醒信号传入、唤醒 TCAN1043、然后是下一个唤醒 PMIC 和 MCU。
    2. 工作完成后、MCU 尝试将 nSTB 拉至低电平、使 TCAN1043 进入睡眠模式。 但是、TCAN1043 将继续唤醒系统、因为 PWM 唤醒信号仍然存在且其电压高于 VSUP - 1.9。  

    我认为没有出现这个问题、因为 PWM 唤醒信号可能会下降、如第一张图所示。 如果 TCAN1043 电压降至 VSUP - 1.9 以下、则不会唤醒。  这可能处于相对关键的状态。

    因此、我想 在这里与您确认几点。  

    1. PWM 信号是否会因为 100K 上拉电阻器太大而下拉、这是  保持有效 V_IH 所必需的?  
    2. 向 WAKE 引脚施加 PWM 信号是否存在风险?  我认为、  如果电流在 IO (wake) 下受到限制、这是可以的。
    3. 关于如何使其与 PWM 唤醒信号配合使用的任何建议? 我 知道这不是推荐的使用方法、但客户 在这一点上似乎不能更改。

    此致、

    奇迹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wonder、

    WAKE 引脚不适用于 PWM 信号。 我们强烈建议不要在此处使用 PWM。 即使这样可以正确唤醒器件、我的主要问题是 WAKE 引脚也会不断读取本地唤醒源、从而阻止 TCAN1043 切换到状态机的特定模式。 例如、如果在收发器通电时 PWM 保持工作状态、则它将无法从进入睡眠模式进入睡眠模式。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解,感谢您的支持!

    此致、

    奇迹