This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:布局和引脚连接

Guru**** 2983350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06, TPD4E004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564956/tpd4e05u06-layout-and-pin-connection

器件型号:TPD4E05U06
主题中讨论的其他器件: TPD4E004

工具/软件:

您好的团队、

我会查看布局建议:

NC 引脚连接到 D1+、我是否理解正确?

还有一个问题、这个 D+是否用于保护电源、例如 VBUS:

感谢您的支持。

顺便说一下、我之前与 TPD4E004DRYR 搭配使用的设计、如果我改用 TPD4E05U06、是否有任何缺点? (用于 Type-C D+/D-保护)

B.R.

Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    是的、D1+可通过另一个 NC 引脚布线、这是为了实现直通布线。 该器件可支持 USB VBUS 或其他类似的 5V VBUS。

    迁移到 TPD4E05U06 没有弱点、因为该器件的规格比 TPD4E004 更好。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的澄清、这很有帮助。

    B.R.

    Sal