This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S481-Q1:支持 USB3.0

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566145/tpd4s481-q1-usb3-0-support

器件型号:TPD4S481-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

此器件是否还支持 USB3.0 信号线 (TX/RX) 保护? 我查看了数据表、它似乎不支持。

那么、我们是否有任何其他支持 USB3.0 的器件?

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    TPD4S481 不为 USB3.0 信号提供任何保护。

    我相信 ESD 团队确实有一个用于 IEC ESD 保护的 ESD TVS 二极管、但最新的 USB 规范允许对所有超高速 USB 信号进行交流耦合、因此短接 VBUS 不是问题。

    此致、

    Chuck