This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:USB 3.0 集线器 IC (TUSB7340IRKMT) 的 Vcore 电压是否可以由直流/直流稳压器提供?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566272/tusb7340-can-the-vcore-voltage-to-the-usb-3-0-hub-ic-tusb7340irkmt-sourced-from-dc-dc-regulator

器件型号:TUSB7340


工具/软件:

USB 3.0 集线器 IC (TUSB7340IRKMT) 具有 2 个电源输入 Vcore - 1.1 和 V-IO - 3.3V。 在我们的设计中、我们使用 直流/直流稳压器 将 V-IO 的 24V 输入降至 3.3V。 我们是否可以 从直流/直流稳压器生成 VDD 内核电压? 以驱动 USB 3.0 集线器。  

因为直流/直流稳压器会产生开关噪声、不适用于 Vcore 电压。 想要了解具有更小纹波的直流/直流稳压器并满足 USB 3.0 集线器 IC Vcore 的电源建议、可以使用该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

     请勿使用直流/直流稳压器、因为开关噪声会耦合到 1.1V 电源中、开关噪声会增加信号抖动。

    建议使用 LDO。

    好极了

    Brian