This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS104:SN65LVDS104 LVDS 交流耦合

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561609/sn65lvds104-sn65lvds104-lvds-ac-coupled

器件型号:SN65LVDS104


工具/软件:

对于 LVDS 交流耦合、 SN65LVDS104 输出是否需要直流路径(P 和 N 输出之间的电阻器)?

对于 LVDS 交流耦合、 SN65LVDS104 输入是否需要外部偏置?  如果是、推荐的外部偏置电路是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出可以保持开路、不需要直流路径。

    有关输入、请参阅 如何端接 LVDS 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dung:  

    克莱门斯是正确的。 驱动器 (SN65LVDS104) 不需要直流路径。 仅接收器需要直流路径。 如果接收器没有宽共模范围、则接收器上需要外部偏置。 有关更多详细信息/示例、请参阅他的回复中链接的应用手册 Clemens。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Clemens。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Matt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    您能否建议为  SN65LVDS104 输入使用外部偏置电路 。  谢谢你。

    此致、

    Dung Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dung:

    如果您接收交流耦合信号作为输入、我建议使用应用手册 Clemens Linked(见下文)图 4 中所示的端接/偏置方案。

    此致、

    马特