This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:申请 TUSB7320 的 EEPROM 烧录器工具和 EEPROM 模板。

Guru**** 2976870 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565899/tusb7320-request-the-eeprom-burner-tool-and-eeprom-template-for-the-tusb7320

部件号:TUSB7320


工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我正在使用 TUSB7320 USB 3.0 主机控制器 并使用 EEPROM 配置端口级功能、如 PWRON_POLARITY 。

我知道、要正确设置 EEPROM 以实现持续配置、需要使用 EEPROM 刻录机工具和配置模板。

请提供对的访问权限 EEPROM 刻录机工具 和 EEPROM 模板 输入电源设计尺寸?  

我的开发环境基于定制电路板、TUSB7320 通过 PCIe 连接、我正在使用 Linux 进行编程。

请为 Windows 和 Linux 提供

提前感谢您的支持!

此致、
Machani Adisesh、Gavi Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Machani :   

         我们 没有用于新 Windows 和 Linux 系统的 EEPROM 工具、但您可以使用市场上任何普通的 EEPROM 工具 来刻录新的 EEPROM 并将编程的 EEPROM 放入 EVM。 我们可以提供具有默认设置的程序文件。

    好极了

    Brian