This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:布线长度

Guru**** 2828325 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559243/dp83869hm-trace-length

器件型号:DP83869HM


工具/软件:

您好、

您能帮助我们确定  100Mbps 以太网 PHY 应遵循的布线长度吗 DP83869HM

此致、

Rubigaa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubigaa:

    MII 布线需要小于 6 英寸/6000mil、MDI 布线必须小于 2000mil。

    如需了解更多详细信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snla387/snla387.pdf?ts = 1755481624530&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我们将 PHY 配置为 RGMII 模式并以 100Mbps 的速率运行。 您能否提供长度规格?

    此致、

    Rubigaa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubigaa:

    同样的长度规格适用于 100Mbps 速率下的 RGMII。

    6 英寸 (RGMII)、2 英寸(MDI 侧)。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您提供的详细信息。 在我们的设计中、在 PHY 和 RJ45 插孔之间的 MDI 线路上保持 2 英寸的布线长度是不可行的。 因此、我们修改了路由计划以包括在内 PHY 和磁性元件之间~2 英寸 、和 磁性元件到 RJ45 连接器的距离小于 1 英寸 。 请确认此方法是否可接受。

    此致、

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:  

    本应用手册中建议的 2 英寸布线长度是一条经验法则。 这是为了更大限度地减少信号完整性下降并更大限度地减少寄生。 由于 MDI 布线超过 2 英寸、我们预计信号不会突然下降、但可能会出现一些信号质量下降。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您提供详细信息。 您能推荐使用具有集成磁性元件的 RJ45 连接器吗?

    此致、

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:  

    不幸的是、我们没有给出集成的 magjack 建议。 我们仅推荐分立式变压器、即脉冲 HX5008NL。  

    此致、
    j