This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:主器件和从器件的位置可以交换吗?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9800, LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565819/tca9617b-can-the-positions-of-master-and-slave-be-swapped

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件: TCA9800、 LSF0002

工具/软件:

您好!

以下是 TCA9617B 数据表中的电路建议。  

我的问题是:

1. VCCA 是否连接到主器件、VCCB 是否连接到 VCCB? 可以交换它们吗?

2.我的用例是 VCCA=3.3V、这一侧连接到主器件。 VCCB= 1.2V、相应的接口连接到从器件。  TCA9617B 是否适用于此用例?

3.如果没有,你有任何其他芯片推荐?

此致

Alex Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、I²C Ω 具有双向和多主功能。 您可以将主从器件放在两侧。

    2.该器件要求 VCCB 不低于 VCCA。

    3、只需交换双方。 或者、使用 TCA9800/1/2/3(具有不同的限制条件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您首先需要缓冲器、还是可以通过 LSF0002 等无源电平转换获得缓冲器?  

    此致、

    Tyler