This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:我们需要 CVBS 解码器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1, TVP5150A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565636/tvp5150am1-we-need-a-cvbs-decoder

部件号:TVP5150AM1
主题中讨论的其他器件: TVP5150A

工具/软件:

您好先生  

我们需要 CVBS 解码器、 TVP5150AM1 是 TI 最好的解决方案?

但在 TI.com 上找不到 EVB

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     曾经有过 TVP5150AEVM 、该工具表明 TI 不再提供 TVP5150A。 但是、您仍然可以在 https://www.ti.com/lit/pdf/sleu041 上找到用户指南。 您可能还需要检查任何第三方可用性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles

    我们需要通过摄像头读取 CVBS 信号、TI 是否有最新的解决方案

    我看到  TVP5150A 已经发布了 20 多年?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

     TVP5150AM1 是替代 TVP5150A 的新设计的建议器件。