This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617 B 侧是否可以与 TCA9511 配合使用? 和 TCA9617 B 侧的电压

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9511A, TCA9509, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564203/tca9617a-can-tca9617-b-side-work-with-tca9511-and-vol-of-tca9617-b-side

部件号:TCA9617A
Thread 中讨论的其他器件:TCA9511A、TCA9617B、 TCA9509、 TCA9548A

工具/软件:

您好、  

  有关 TCA9617 的两个问题。  

TCA9617 B 侧可以与 TCA9511 A 侧配合使用吗? 考虑 Vol 电压。  

2.我看到当 IOL=IOL 时、TCA9617 B 侧的电压最大为 0.58v 30mA。 这意味着 B 侧驱动器具有 20 Ω 电阻、实际 VoL 将与外部上拉电阻分压。 或者 B 侧有一个固定的 Vol = 0.53?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    [quote userid=“513792" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564203/tca9617a-can-tca9617-b-side-work-with-tca9511-and-vol-of-tca9617-b-side TCA9617 B 侧是否可以与 TCA9511 A 侧配合使用? 考虑 Vol 电压。  [/报价]

    我不建议将 TCA9617B 与 TCA9511A(输入或输出侧)一起使用。  

    TCA9617B 在 B 侧可达到 0.58V 的最大电压。 TCA9511A 的内部上升时间加速器会在 0.6V 左右触发。 虽然典型规格可能有~70mV 的裕度、但我不建议配对两个缓冲器、因为 9617B 可能会尝试驱动低电平、而来自 TCA9511A 的 RTA 触发高电平。 这可能导致 I2C 总线上出现振荡或出现错误的时钟边沿。  

    [quote userid=“513792" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564203/tca9617a-can-tca9617-b-side-work-with-tca9511-and-vol-of-tca9617-b-side 我看到当 IOL=IOL 时、TCA9617 B 侧的电压最大为 0.58v 30mA。 这意味着 B 侧驱动器具有 20 Ω 电阻、实际 VoL 将与外部上拉电阻分压。 或者 B 侧有一个固定的 Vol = 0.53?

    B 侧的固定静态失调电压为 VolB (typ)= 0.53V。 当 IOLB = 100uA 或 30mA 时、开漏驱动器上的电压是恒定的(静态)。  

    外部 PU 电阻器决定灌电流 IOLB、但灌电流不会影响 VolB 输出电压。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler

      感谢您的答复。 通常、对于 I2C 或其他开漏应用、 我们使用内部电阻和外部上拉电阻计算输出电压。 您能告诉我哪种 I2C 芯片具有固定的 VoL、哪种使用分压电压? 如电平位移 9617?9509?、缓冲器 9511、多路复用器 9548? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    9617B、9509 都是 I2C 缓冲器。 带上拉电阻的开漏计算在不存在静态电压失调的器件一侧很重要。 SVO 位于 TCA9617B 的 B 侧、以及 TCA9509 的 A 侧。 否则、您正在讨论的上拉电阻计算将适用。  

    TCA9511A 是动态偏移缓冲器。 它具有指定的 VOL 和 IOL、可用于确定 PU 电阻器强度。 需要注意的一点是、VOL 在该缓冲区的“in"和“和“out"侧“侧会有所不同。 此缓冲器的 VOL 将是 VIL + VOS 电压。 根据数据表、由于 VOL + VOS (max)= 100mV + 100mV、因此如果缓冲器的输入为 100mV、则输出 VOL 可能高达 200mV。  

    TCA9548A 是一款直通 I2C 控制型开关。 该器件不是缓冲器。 在确定该器件的 PU 电阻计算时、必须考虑主 I2C 通道和启用的下行通道上的 PU 强度。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、Tyler、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    如果没有其他问题、我将结束主题。  

    此致

    Tyler