This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:我可以将 TCA9517 放在 TCA9548 前面吗?

Guru**** 2997140 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562492/tca9548a-can-i-put-the-tca9517-in-front-of-the-tca9548

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件:TCA9517

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我是否可以在 TCA9548 前面安装 TCA9517? 上拉配置中的两个电阻器均设置为 2kΩ Ω。 这种安排是否会导致任何问题? 我的硬件电路在修改程序后遇到了 IIC 设备扫描故障、但在更改之前它运行良好。 这种不稳定性是否由 9517 和 9548 部件之间的串联连接引起? 如何解决此问题?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要满足 VILC 等要求、就可以实现这种连接。 是这样吗? 请显示发生故障的 I²C 事务期间 B 信号的示波器跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、

    你好。

    连接失败的 IIC 通路的示波器波形图像位于随附的 Word 文档中。

    e2e.ti.com/.../failing-I_B200_C-transaction.doc

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的示波器具有屏幕截图功能和多个输入通道。

    我没有看到任何看起来像 I²C 事务的内容。 MCU 的信号是否不同?