This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:输入和输出等效电路

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554947/lmh1219-input-and-output-equivalent-circuit

部件号:LMH1219


工具/软件:

尊敬的支持:

您能否提供 LMH1219 的输入等效电路(从 IN0+/-和 IN1+/-看到)和输出等效电路(从 OUT0+/-和 OUT1+/-看到)?

与下图类似就足够了。 越详细越好。

谢谢您、

此致

Joaquin.

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    让我检查我们的材料、看看此描述是否可用、或者是否可以披露。 您能给我们提供您为何要按这种详细级别查找电路信息的背景信息吗?

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的快速回答。

    作为工程师、我希望数据表中包含输入和输出的元件级简化内部描述、以增强理解。
    在这种情况下、我想获取内部电路说明、因为我要添加外部元件来实现防雷。 了解内部电路将有助于我有效地调整外部网络。

    此致

    Joaquin.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    我发现了一些有关输入电路的信息、可以用私人消息向您发送草图、请稍后接受我的 E2E 朋友的申请。 我将需要更多时间来调查输出电路。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我已接受您的朋友请求、期待了解相关信息。

    谢谢

    此致

    Joaquin.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    感谢你的帮助。 您在私人邮件中发送给我的等效电路足以满足我的需求。

    我将此线程标记为已解决

    此致

    Joaquin.