This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:SMB_ADDR_X

Guru**** 2981830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565364/ds160pt801-smb_addr_x

器件型号:DS160PT801


工具/软件:

您好、

我是否知道、 对于 SMB_ADDR 设置、1kΩ 至 GND 电平等于直接连接到 GND?

我发现 EVM 跳线没有保留 1k 至 GND 电平。

并且测试相关还满足 1kΩ  至 GND 电平等于 直接连接到 GND。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、对于 0 级、直接连接到 GND、1K 下拉至 GND 是相同的。  我们将期待在未来更清楚地说明这一点。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Undrea:

    明白了、谢谢!

    Jeff