This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:是否有办法控制 TON_FET_DB?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554941/tpd6s300a-is-there-a-way-to-control-the-ton_fet_db

器件型号:TPD6S300A


工具/软件:

您好、

根据数据表 、TON_FET_DB 最大值为 9.5ms、这是检测到 VPWR 后关闭 Rd 电阻路径所需的时间。 是否有办法增加这一时间? 这个时间是否足以让 PD VC/CC 控制器广播来自电源的电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:  

    感谢您联系我们!

    哪个 PD 控制器与 TPD6S300A 配对使用? PD 控制器的电源角色是什么?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 支持 USB PD Phy 3.0 的第三方 PMIC。 PD 的作用是 DRP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:  

    感谢您的确认。 我将进一步研究此问题、并在本周结束时向您提供反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这段时间无法控制。