This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:请阐明如何在原理图上实现 DP83869 镜像模式

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565739/dp83869hm-please-clarify-how-to-implement-dp83869-mirror-mode-on-the-schematic

器件型号:DP83869HM
主题:DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI:

为了在 PHY 和信号变压器之间实现更直接的 PCB 布局、我们尝试了解 DP83869 PHY 上如何正确使用镜像模式。  我们通过在 RX_CTRL 引脚上添加一个 2.49k 上拉电阻器来将 PHY 引导至镜像模式。

您能否告诉我们:

1. 在所附的 snip 中,我们是否正确地重新排列了 TDD 信号以实现镜像模式?

 2.如果我们启用了自动协商和镜像模式,自动协商是否仍能在这三个选项中选择最佳的数据速率?

3. 表 7-4 下的数据表文本表明在镜像模式下信号的极性必须反转。  这是否意味着我们还必须交换原理图上重新排序的信号的极性?  换句话说、差分对的“P"侧“侧会进入信号变压器的“N"侧“侧、反之亦然?

感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    镜像模式更改极性并重新排序端口号。

    引脚编号 (48QFN) 镜像模式禁用引脚分配 镜像模式启用引脚分配
    1. TD_P_A (A+) TD_M_D (D-)
    2. TD_M_A (A-) TD_P_D (D+)
    4. TD_P_B (B+) TD_M_C (C-)
    5. TD_M_B (B-) TD_P_C (C++)
    7. TD_P_C (C++) TD_M_B (B-)
    8. TD_M_C (C-) TD_P_B (B+)
    10. TD_P_D (D+) TD_M_A (A-)
    11. TD_M_D (D-) TD_P_A (A+)

    可以通过 strap 配置或使用 CFG4 寄存器(地址 31h)中的端口镜像启用位通过寄存器配置来启用镜像模式。

    默认情况下启用自动协商功能、它将协商支持的理想数据速率。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的迅速澄清。