This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:数据传输供电中电感器和电容器尺寸的设计注意事项

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, TIDA-010035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565355/thvd8000-design-considerations-for-inductor-and-capacitor-sizing-in-power-over-data-transmission

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件: TIDA-010035

工具/软件:

我们使用 THVD8000 RS485 收发器进行数据传输电力、并以菊花链配置连接 25 个节点。

系统规格-

收发器 IC:THVD8000

节点总数:25 个

每个节点的电流: 40mA

载波频率:1.5MHz  

两个节点之间的距离:~1 米

参考文档:TI 设计:TIDA-010035 使用 RS RS-485 的电力线通信仿真参考设计。

 计算出的电感器值 - 637u H.

计算得出的电容器值 - 0.8 μ F

如果我们选择以下元件:

680uH、1.5A、SRF-?

电容器= 1uF、100V

您能否告诉我们:

1.建议 在评估多节点设置时使用的几个电感器值、以及如果在 2 –5MHz 之间选择载波频率、所选电感器的 SRF 是多少?

2.载波频率越高,噪声/信号完整性是否有问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“670628" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565355/thvd8000-design-considerations-for-inductor-and-capacitor-sizing-in-power-over-data-transmission 建议了 在多节点设置评估期间使用的几个电感器值、以及如果在 2 –5MHz 之间选择载波频率、所选电感器的 SRF 是多少?

    我正在与我的一位同事进行双重检查、但我认为我们没有使用许多多节点进行评估、而只是模拟了一些额外的负载。

    https://www.ti.com/lit/an/slla573/slla573.pdf?ts = 17579704055 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTHVD8000

    [quote userid=“670628" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565355/thvd8000-design-considerations-for-inductor-and-capacitor-sizing-in-power-over-data-transmission 在噪声/信号完整性方面、较高的载波频率是否存在任何问题?[/报价]

    我们通常建议使用更高的载波频率、因为它会降低所需的最小电感、并对基本数据速率进行过采样可以降低位失真。 如果可以、我们通常建议使用 5MHz、主要缺点是它可以支持的最大距离通常较小。  

    - Bobby