This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:CANH 或 CANL 短接至 Vbat 或 GND 器件运行

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565697/tcan1145-q1-canh-or-canl-shorted-to-vbat-or-gnd-device-operation

器件型号:TCAN1145-Q1


工具/软件:

尊敬的 TRX 团队:

我在这里查看了 e2e 主题: TCAN1145-Q1:CANH 和 CANL 短接至 GND 检测 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛,因为我的客户有一个类似的问题 — TCAN1145-Q1 在以下情况下如何工作:

您能否确认我在下面的理解、特别是粗体问题。

CANH 短接至 Vbat -> 器件将继续传输数据、但数据速率可能较低。 可以通过任何其他方法来检测  TCAN1145-Q1?

CANL 短接至 Vbat -> 完全通信故障。  器件是否进入失效防护模式? 可以通过任何其他方法来检测 TCAN1145-Q1?

CANL 短接至 GND ->  器件将继续传输数据、但数据速率可能较低。 可以通过任何其他方法来检测  TCAN1145-Q1?

CANH 短接至 GND->  完全通信故障。  器件是否进入失效防护模式? 可以通过任何其他方法来检测 TCAN1145-Q1?

感谢你的帮助

Cameron Hagg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    请参阅 TCAN1145 的功能安全文档、对于 CANL 短接至 VBAT 和 CANH 短接至 GND 的情况、 无法正常通信、但不会进入失效防护模式。 0x54 寄存器将对这些总线故障发出相应的中断。

    此致、

    Sean