This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:最高结温

Guru**** 2877330 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565252/ts3usb221-max-junction-temperature

器件型号:TS3USB221


工具/软件:

您好的团队、

您能否帮助检查和提供 TS3USB221RSER 的最高工作结温?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    以下是该器件的一些结温。 如果这是您需要的、请告诉我。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    请查看客户反馈、需要您的进一步反馈:

    我们的摄像头产品专为高温室外环境而设计。 目前、我们正在尝试选择 TJ 温度高于 115°C 或 TA 温度高于 105°C 的器件。 因此、我们首先检查一下贵公司的 TS3USB221RSER TJ 是否已达到 115°C 以上。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    非常感谢您的澄清! 我使用 常见问题解答中的说明和计算器模板计算了 Tj。 假设客户不会在低功耗模式下使用开关、RSE 封装的 Tj 为 120.4C。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    感谢您的支持!

    根据数据表、我没有看到 TS3USB221 的 Tj、您能帮助进一步评论  120.4C 对于我们的器件 TS3USB221 是否合适?

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    正如 Katy 提到的、她得到了此常见问题解答中计算器的价值:

    (+)【常见问题解答】如何计算模拟开关/多路复用器的最大结温。 -开关和多路复用器论坛 — 开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛

    它不来自数据表

    因此、对于 TS3USB221RSER 来说、120.4C 是可以使用的

    谢谢!
    Rami