This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4612:将摄像头链路完整连接至 MIPI CSI2

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566512/tmuxhs4612-camera-link-full-to-mipi-csi2

器件型号:TMUXHS4612


工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

是否有可以将摄像头链路完整转换为 MIPI CSI2 的接口 IC?

我们有几个摄像头为机器视觉应用的 RZ/V2H MPU 供电、我们将在该应用中进行视频融合和物体跟踪等。
主摄像头为摄像头链路 1 已满、如果有存储器、则为 3 条链路 4 个通道、每个通道 6 位。 我认为 72 个位中仅定义了 64 个。 MPU 是 MIPI CSI2 4 通道。 我有 4 个。 MIPI 为每通道 8 位。 我 有一段时间没有做过这些事情、所以我不 记得数据映射、因此可能需要少量缓冲区来随机播放这些位。  
希望有人可能已经开发了一个单芯片转换器来处理此问题、而无需先加载整个帧。 时机非常宝贵。
摄像头数据表如下所示。
此致、
公务员制度委员会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TICSC:

    您已将此项标记到 MUX 论坛、但我在此处未看到对多路复用器的请求。 我个人认为、TI 没有一个可以将摄像头链路转换为 MIPI CSI2 的 IC。 我不确定哪个团队会支持这样的请求、因此我也无法以正确的方式指导您。 抱歉。

    谢谢、
    Rami