This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:接口论坛

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566641/tcan1146-q1-interface-forum

器件型号:TCAN1146-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我们的客户正在考虑我们的 CAN 部分网络器件 (TCAN114x-Q1)、但他们担心 SPI 位 因噪声而错误、这可能会导致一些问题、例如在睡眠模式下意外唤醒或无法进入睡眠模式。

TCAN114x-Q1 中是否有任何功能可以帮助解决 SPI 通信中的位错误?  

谢谢你。

此致、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    通常我们看不到噪声引起的 SPI 位错误。  如果电路板设计得当、这些数字信号在大多数普通用途中可以被视为绝对可靠。 TCAN114x 不集成错误检查机制。   

    此致、

    Sean