This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:申请 TCAN1146-Q1 参考代码

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN-SOIC14-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566370/tcan1146-q1-request-for-tcan1146-q1-reference-code

器件型号:TCAN1146-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN-SOIC14-EVM

工具/软件:

您好、

我正在 测试 TCAN-SOIC14-EVM(通用 SOIC 14 引脚 CAN 评估模块)以及 AM64-SK、并希望获得 Emiliano_borghi (AT) Trimble (dot) com 的参考代码。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emiliano:

    请在电子邮件中查看我的回复。

    此致、

    Sean