This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AE:文档不正确

Guru**** 2995660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559516/dp83826ae-incorrect-documentation

器件型号:DP83826AE


工具/软件:

我发现拉至 1 的 STRAP7 会将 PHY 地址 0 设置为 1、而不是 0。



此外、PHY_ID 返回 0x2000a110、而不是 0x2000a136。

为什么数据表看起来不正确? 有人请验证一下吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我发现拉至 1 的 STRAP7 会将 PHY 地址 0 设置为 1、而不是 0。 ->这是我们这部分的一个拼写错误、我正在更新 826A 数据表以更正这个错误。

    此外、PHY_ID 返回 0x2000a110、而不是 0x2000a136。 ->您可以分享该器件的顶部标识吗? 我想确保我们拥有最新的 826A 器件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    标记为:
    826AE

    TI 538

    AG73 G4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的信息。 我请求了一些 826AE 部件、让我在我的电路板上进行测试。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我检查了 826A 的正确 PHY_ID 为  0x2000A134。 您是否 从多个单元读取 0x2000a110?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、是的、每个电路板都报告了该数字。

    我注意到 PHY_ID 表 有一个掩码、每个数字为  0xfffff0、所以我想它忽略了底部的 4 位、但我仍然期望  0x2000A130、而不是 0x2000a110 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有没有机会你可以寄给我几个单位?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

     我可以将其中一个芯片寄给您吗?

    作为完整性检查、我运行了 MDIO 工具来转储信息、没错  0x2000a114  外部元件。

    mdio 8000f00.mdio phy 0
    BMCR (0x00):0x3000
    flags:-reset -loopback +aneg-enable -power-down -isolate -aneg-restart
    -碰撞测试
    速度:100-half

    BMSR (0x01):0x7849
    能力:–100-T4 +100-TX-f +100-TX-h +10-t-f +10-t-h –100-T2-f –100-T2-h
    标志:-ext-status -aneg-complete -remote-fault +aneg-capable -link
    - Jabber +外部寄存器

    ID (0x02/0x03): 0x2000a114

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我再次在 DP83826A EVM 上读取了 PHY ID、下面是返回值。

    你能接受我的友谊请求,这样我就可以给你我的邮寄地址吗?

    谢谢

    David