This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:TVS3300 在负传导瞬态下的性能、符合 ISO7637-2 标准

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3300, TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561938/tvs3300-performance-of-tvs3300-in-negative-conducted-transients-per-iso7637-2

器件型号:TVS3300
Thread 中讨论的其他器件: TVS3301

工具/软件:

TI 团队大家好、

您能帮助我了解 TVS3300 & TVS3301 根据 ISO7637-2 在负瞬态期间的行为和性能吗? 我们是否有此类条件下的任何测试结果或表征数据?

此外、您能否分享 本文所用器件的 VDS 等级?

此致、

Kartik Pagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kartik:

    看起来我们没有符合 ISO7637-2 标准的 TVS330x 性能数据、因为这些器件未通过汽车认证。 我们仅针对 IEC 61000-4-5 规定了负瞬态期间的钳位性能(对于 TVS3300、这是“正向钳位电压“、对于 TVS3301、在使用-IPP 时、这是“钳位电压“)。  

    我不是很确定您是什么意思 VDS 、您能详细说明一下这种评级措施吗?

    此致、

    Josh Prushing       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    感谢您的答复。

    我注意到器件中使用了 MOSFET(根据方框图)、我希望更详细地理解它、特别是、我正在寻找  VDS 额定值  MOSFET 的额定值、如果可以共享的话。

    此外、我们是否有  功率降额  和  脉冲额定值曲线与温度间的关系  图形  TVS3301/TVS300 ?

    最后、请告诉我是否有问题  TVS 器件的认证  技术呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kartik:

    感谢对 VDS 的澄清、我将与我们的团队核实是否有此信息。  

    我们似乎没有可用的功率降额曲线、但对于脉冲额定值与温度间的关系曲线、我们有一个图、我认为您可能能够计算所需的值。 请查看以下内容:

    在本图中、我们在整个温度范围内以 TVS3300 的 35A(最大 IPP) 进行)进行电压扫描、可根据所示的电压和电流计算功率。

    目前、我们没有任何通过汽车认证的 TVS 平缓钳位器件。 如果您能满足一些规格要求、我可以告诉您我们是否有任何符合汽车标准的器件可供选择。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、感谢您的答复。

    请帮助我了解是否可以串联多个单向或双向钳位器件以实现特定的钳位电压。 例如、在我这个例子中、我的目标是实现大约+200V 和–40V 的钳位

    这种方法是可行的、还是我应该注意到一些限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kartik:

    您可以添加串联设备以对以下参数求和:

    • 二极管
    • 击穿电压
    • 钳位电压
    • 结果
    • 泄漏电流

    当您堆叠多个串联器件时、电容和漏电流将非常高、尤其是将 5 个器件堆叠在一起时! 也许对于应用而言、这不是问题、但务必记住这一点。

    另一项限制是器件的浪涌等级和 ESD 等级(IEC 61000-4-2/5 标准等级)。 这些 值将受链中单个器件提供的最小保护值的限制。 只有在您堆叠不同的器件时、这才很重要、因为如果您堆叠多个同一器件、无论您堆叠多少个器件、有效的 ESD/浪涌额定值都将相同。

    堆叠 5 个 TVS3300 将提供以下规格:

    Vrwm (V) 165V
    最小击穿电压 (V) 170V
    最大击穿电压 (V) 195V
    最小钳位电压 (V) 170V
    最大钳位电压 (V) 200V
    正向钳位电压最小值 (V) 5V
    最大正向钳位电压 (V) 25V
    IO 电容(典型值)(pF) 650pF
    IEC 61000-4-5 (a) 35A
    IEC 61000-4-2 接触放电 (kV) 11kV
    最大漏电流 (nA) 750nA

    这似乎适用于您的正钳位目标、但不适用于负钳位目标。 您可以接受较低的负钳位 电压吗?

     此致、

    Josh Prushing