This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:VCCA 和 VCCB

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9517A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564033/tca9617b-vcca-and-vccb

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他部分: TCA9517A、 TCA9517

工具/软件:

TCA9617B 和 TCA9517B 的 VCCA 和 VCCB 都可以是 3.3V 吗? 这意味着 VCCA 等于 VCCB。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 2 天

    是的、TCA9517/TCA9517A/TCA9617B 可以使 VCCA = VCCB = 3.3V。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    数据表中是否提到过? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 New2Day:

    TCA9617B 数据表第 4 页/第 28 页的建议运行条件显示 VCCA (max)= VCCB。  

    VCCB = 3.3V、意味着 VCCA = 3.3V(根据规格):  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。