This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560555/dp83869hm-dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题:DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

总线电压 DP83869 在其中持续运行 RGMII 模式 AT 1000Mbps 而且运行可靠 而不会出现任何 ping 丢失 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否可以连续工作而不会丢失任何 ping 信号...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinadh:  

    很高兴听到! PHY 不应出现任何 ping 丢失。  
    如果您遇到任何问题、请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在我们的示例中、我们将 DP83869 PHY 用于 1000 Base-TX RGMII、它是否支持 1000 Base -TX。?

    我们能够以 100Mbps 的速度运行/通信、但以 1000Mbps 速度运行时、它不会响应/通信。 建议所附的原因和原理图以供参考审查、并建议是否需要进行任何修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的电缆的类型和长度是多少? 您是否尝试过写入 1D5h = 0xF508?

    此致、

    j