This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:可接受的去耦电容 — WCA 范围

Guru**** 2987140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566376/tcan1044a-q1-acceptable-decoupling-capacitance---wca-range

器件型号:TCAN1044A-Q1


工具/软件:

嗨,团队 — 在我们对电源去耦电容进行 WCA 之后、我们的电容范围为 0.05uF 至 0.14uF(标称 0.1uF)。 该范围是否可接受?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    是的、与数据表的第 9.4 节类似的 0.1uF 是可接受的、谢谢。

    此致、

    Michael。