This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:解串器输出到 RGB888 并行、或 MIPI CSI、其中 GPIO[1:0]作为中断输入

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386, DS90CR288A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565212/ds90ub927q-q1-deserializer-output-to-rgb888-parallel-or-mipi-csi-with-gpio-1-0-as-interrupt-input

器件型号:DS90UB927Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90CR288A、DS90CF386

工具/软件:

目前、我们的设计将 UB928 用作解串器、其 GPIO[1:0]用作按钮和触摸 中断输入。 但是、在我们的新设计中、下游 IC 仅支持 RGB888 并行或 MIPI CSI 输入。 不支持将 UB927 设置为 18 位模式、这就排除了 UB926。

现在、我们需要有关 IC 或 IC 组合的建议。 到目前为止、我们已考虑的内容如下。  

我们也可以保持 UB928 并添加将 LVDS 转换为 RGB888 的 IC。 I2C 编程保持不变。 但是、我们需要建议、TI 目录中的哪种 IC 更适合将 UB928 输出转换为 RGB888 并行数据。 该应用现在需要在 800x480 和 1280x768 像素且帧率为 60fps 的有源显示区上提供支持。 最好还应支持至少 1080p 60fps 图像信号。

或者、我们可以使用 UB940 将 MIPI CSI 输出到下游 IC。 在数据表中、UB928 的当前 I2C 编程似乎应该适用于 UB940。 如果有任何使用 UB940 代替 UB928 的注意事项、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    UB926 可支持 18 位模式和 24 位模式以及 UB927。 如果 OLDI 输出设置为 18 位模式、则第三个数据通道将不活动、但只要 VS、HS、DE 和 PCLK 传输到 UB927、该信号就可以在解串器上恢复。

    UB940 和 UB928 具有类似的寄存器、用于通用配置和 GPIO。 主要区别在于、如果使用非标准分辨率、则需要在 UB940 中对 CSI 寄存器进行额外的编程。 有一个应用手册介绍了该编程。 我将在下面进行链接。

    https://www.ti.com/lit/an/snla303/snla303.pdf?ts = 1757974274523 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS90UB940-Q1

    如果您需要系统以高达 1080p 60fps 的速率传输视频、UB92x 器件将不支持此分辨率。 具有 UB947 串行器和 UB940 解串器的系统可以支持 1080p 60fps 视频。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的反馈。 UB927 是一款 OEM 器件、我们无法控制其设置为 18 位模式。

    请帮助解决另一个问题。 如果我们要使用 UB928 和 IC 将 Open LDI 转换为 RGB888 并行数据、您会建议使用哪种 IC?  DS90CF386 和 DS90CR288A 似乎涵盖了我提到的 PCLK 范围。 您是否有更好的推荐选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wei Xiao、

    DS90CF386 和 DS90CR288A 是将 LVDS 转换为 RGB888 并行的相关选项。 这些器件之间的主要区别在于 DS90CF386 对上的数据进行选通  保持一致 。 DS90CR288A 对上的数据进行选通  发送到 DOUT 上

    下图来自 DS90CF386 数据表。 我在图像上添加了红线、以直观地显示数据在时钟的下降沿是如何选通的。 对于 DS90CR288A、它将成为上升沿。 TCON 将说明它可以支持哪些选项。

    此致、

    插孔