This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1780:RS485 通信查询

Guru**** 2985400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567104/sn65hvd1780-rs485-communication-enquiry

部件号:SN65HVD1780


工具/软件:

您好、  

我写这篇调查是为了澄清两件事。

  1. 我想将该特定器件与 STM32H753 微控制器连接起来。  SN65HVD1780 的多个模块是否可以放在同一条通信线路上、并将其视为从器件并一次与一个模块进行通信? 为了详细介绍该问题、除了多个节点共享这两条线路外、每个节点上都将有 DE、Tx、Rx 线路、与主微控制器 STM32H753 进行一次通信?
  2. 其次、我在 Digikey 中看到该器件不可用且已停产、但我可以在 Mouser 上订购、因此该器件可在多长时间内供货?

谢谢。此致、

Purushottam Pendse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.只要同时只启用一个发送器(带 DE)、就可以有许多收发器。

    2.它是活跃的。 仅停产了具有 G4 后缀的 OPN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  


    关于第一点。 假设存在节点 A、B、C、D、E 和 F、其中 A 是主节点、其余节点是从节点。 因此、最初 A 发送一条消息、其余所有消息都将收到。 该消息将是这样,只有特定的节点会理解它让我们说节点 C 和其余的它们将忽略。 一旦它了解到它成为发送器、并开始向主 器件 A 发送消息、其中包含特定的标头或标识符、只有主器件 A 会识别该标头或标识符、其余部分将再次忽略。 主 A 将识别此消息、然后开始接收数据。 我想拥有这种架构。 这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、听起来好像可以正常工作。 与实际的物理层相比、这更像是一个软件问题。 如果您可以对信号进行编码、使其他节点可以看到该信号但没有响应(例如发送唯一地址)、则可以这样做。  

    唯一的问题是、如果存在多个从器件尝试通信的争用情况、但同样、这可以在软件侧处理。

    - Bobby