This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH981-Q1:DS90UH981 和 DS90UH988 的 IIC 通信配置演示代码

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567045/ds90uh981-q1-demo-code-for-iic-communication-configuration-of-ds90uh981-and-ds90uh988

器件型号:DS90UH981-Q1


工具/软件:

尊敬的  

  通过 MIPI DSI 将视频数据发送到 981 时、988 接收到的图像的分辨率和帧速率不稳定、图像内容也不正确。 因此、可能是 IIC 的配置问题、  您能否 帮助  提供   DS90UH981 和 DS90UH988 的 IIC 通信配置的数字仿真代码?   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Billy、

    由于保密协议、我无法在此公共论坛上发布配置脚本、但我可以通过电子邮件与您联系 以获取此材料。 m-bolante@ti.com

    顺便说一下、您是否有本地 FAE 来支持您的申请?

    此致、

    Miguel