This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:VDDIO 和 VDD18 的压摆率

Guru**** 2980960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567093/ds90ub934-q1-slew-rate-of-vddio-and-vdd18

器件型号:DS90UB934-Q1


工具/软件:

你好、团队

感谢您之前在 E2E 上提供的支持。

我们有一个小问题、请您帮助评论:

在数据表中、VDDIO 和 VDD18 的压摆率应大于 1ms、但另一个 TI 串行器/解串器只需 0.2ms 或 0.05ms。

可以加快 934 的压摆率吗? 即使是演示 EVM (934) 的压摆率也不会超过 1ms。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。 对于每个器件、请遵循数据表中列出的指南。 每个器件都不尽相同、每个器件的数据表中提供了具体要求。