This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:连接 I2C 的 EEPROM 的编程工具

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566751/tusb8020b-programming-tool-for-i2c-attached-eeprom

器件型号:TUSB8020B


工具/软件:

您好:

1.我要求提供一个连接到 TUSB8020B I2C 接口的 EEPROM 的编程工具。

2.我正在尝试为我们的 USB 集线器解决方案编程一个自定义序列号。 因此、我需要一个 EEPROM、这是正确的吗?

使用 TUSB80xx 电子保险丝编程工具、我只能对器件上的 VID 和 PID 进行编程。 产品要求发生了变化、我们需要器件的序列号。

3.我可以使用 eFuse 或 EEPROM 编程工具吗? 对于 TUSB8020B、我是否需要这两者都?

谢谢您、

罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试将自定义序列号编程到我们的 USB 集线器解决方案中。 因此、我需要一个 EEPROM、这是正确的吗?

    是的、您需要使用 EEPROM 来更改 EEPROM/PID VID。

    我可以使用 eFuse 还是 EEPROM 编程工具吗? 或者、TUSB8020B 是否需要两者都使用?

    首选 EEPROM 工具、电子保险丝工具主要用于调试(不利于生产)。

    请接受我的友谊请求 、我将发送 EEPROM 工具。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我接受了你的友谊请求。 请将 EEPROM 工具发送给我。 提前感谢您!

    如果我对该工具有任何疑问、我应该在论坛中提出新问题还是附加此请求单?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勾选您的 EEPROM Trool 消息框。

    好极了

    Brian