This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IRPAP_Board_Guidance

Guru**** 2967330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566205/dp83867ir-dp83867irpap_board_guideline

器件型号:DP83867IR


工具/软件:

您能否确认所连接的晶体电路是否适用于 DP83867IRPAP? 此外、XOSC 焊盘是否包括任何内部电阻器、或者是否应该像附加的图像那样在外部实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saranaj:  

    您的连接看起来很好。 对于 R194、请随意使用数据表建议的 0 Ω 电阻。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您提供的信息。

    在 DP83867IRPAP 中、电源连接涉及模拟和数字电源。 但是、电源相关建议指示通用接地基准。 您能澄清一下吗?

    我们分离了模拟电源引脚和数字电源引脚的接地基准。 请确认此方法是否可接受。
    此外、对于这些电源引脚、我们使用同一源测量单元 (SMU) 的四个通道。 在这种情况下、您能否重新确认模拟电源引脚是否需要铁氧体磁珠?

    感谢

    Saran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、  

    由于 PHY 不支持单独的 AGND 和 DGND、因此我们不建议将 PHY 连接到单独的 GND。  

    我们建议使用铁氧体磁珠来提高 PHY 的 EMC 性能。 使用 SMU 时、您可能不需要铁氧体磁珠、但 PHY 正常运行通常不需要铁氧体磁珠。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    根据您的信息、我可以连接吗 VDD1P1、VDDA2P5 和 VDDA1P8 最终目的 DGND 尽管它们是模拟电源引脚?

    感谢

    Saran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、  

    没关系。  

    此致、

    j