This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB521-Q1:TUSB521-Q1

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB521-Q1, TUSB564-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559154/tusb521-q1-tusb521-q1

器件型号:TUSB521-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TUSB564-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

您能否帮助检查 TUSB521-Q1 是否可以通过以下设置通过 USB3.0 眼图测试(短通道和长通道)?

USB3.0 源(音响主机)-- 3000mm/4000mm 电缆-- TUSB521-Q1 演示--示波器

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TH 取决于电缆本身的损耗曲线。 知道电缆的损耗(以 dB 为单位)吗?

    这是 USB Type-C 电缆还是 USB A-B 电缆?

    如果此电缆是 USB Type-C、则使用 3m-4m 电缆已经超出了 5Gbps 的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:  

    电缆的损耗约为 10dB、而且是车辆中使用的 Type-C 电缆。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们的团队今天将庆祝美国国家假日。 请允许我们在两天内回来并给予您回复。 谢谢!

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    系统的总损耗(包括 PCB 布线和布线)是多少? 就像 Vishesh 提到的、3m 至 4m Type-C 电缆超出 USB3.2 规格、因此对于 这些电缆长度的眼图、我们没有任何测试数据可用。  

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    系统的总损耗约为 13dB。

    我们可以参考 下面的 TUSB564-Q1 USB3.0 眼图测试结果吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    这将是我们最接近测试报告的,是的。 然而、这是一项使用已知长度的测试。 客户是否知道它是仅作为 Type-C 端口的闪存驱动器、还是可以作为另一根电缆?

    此外、音响主机上是否有转接驱动器? TUSB521 只能实现接收器均衡、这意味着它可以在信号进入器件时均衡信号以改进信号、但在信号退出时不会进一步驱动该信号。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    它只会是 Type-C 端口处的闪存驱动器、此 Type-C 端口用于 DVR。

    音响主机上没有转接驱动器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    音响主机上没有转接驱动器。

    然后、进入音响主机的信号将具有 Type-C 电缆的损耗以及音响主机连接器和布线所增加的任何损耗。 如果可能、我仍然建议使用较短的电缆、因为这样的系统需要损耗非常低的 PCB 设计、并且余量很小、以应对糟糕的设计。 此外、务必确保总体损耗可以通过 SOC 进行补偿、并且不超过 USB3 规格设置的损耗预算。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。