This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:TUSB8020BPHP

Guru**** 2979570 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558936/tusb8020b-q1-tusb8020bphp

器件型号:TUSB8020B-Q1
主题:HD3SS3212 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好:

 我使用设计了一款 USB 3.0 集线器 TI TUSB8020BPHP Type-C 上游和下游。 下游端口 1(连接到 CP2102 USB 2.0 设备)工作正常、但下游端口 2(对于 USB 3.0 摄像头)仅以 USB 2.0 运行、即使摄像头在直接连接到 PC 时以 USB 3.0 工作。 集线器显示为该端口的通用 USB 集线器、因此不会出现 SuperSpeed 链路。 如果您对首先检查的内容有任何建议、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何为 DS 2 端口配置 USB3 Type-C? 您是否为该端口配备了 USB3 多路复用器?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上行或下行端口上均未使用任何多路复用器。 我遵循了最初具有 Type-A 连接器的 Texas Instruments 参考设计、而只是将其替换为 Type-C 在上游端口上、我通过 5.1kΩ 下拉电阻器 (Rd) 将 CC1 和 CC2 连接到 GND、因此它用作器件。 在一个下行端口上、我添加了一个 3.0 Type-C 连接器、在 CC1 和 CC2 上使用了一个高达 5V (Rp) 的 10kΩ 上拉电阻器、但这个上拉电阻器的工作电压为 2.0。

    感谢 Brian 的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试了摄像头所连接 USB Type-C 的两个方向?  

    ]最初采用 Type-A 连接器并将其替换为 Type-C 的 Texas Instruments 参考设计。

    如果我们这样做、我们就无法检测连接器所处的方向(正常或翻转)。 将来最好将 cc 控制器用于 这样的应用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了两种方向、只能通过 USB 2.0 工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hmm 奇数。 您是否有可以分享的原理图+方框图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找 schematicdrive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushan:

    请接受我的 E2E 朋友的申请、并通过 E2E PM 直接将提交的信息发送给我。 出于安全考虑、我们不允许使用 GoogleDocs/Drive 来传输文件。 我会将文件路由到 Brian 和 Vishesh。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SUSHAN:

      对于 USB3 信号、您不能将 TX1/TX2 连接在一起、这可能会导致信号完整性问题。 Tyep-C USB3 应用需要 USB3 多路复用器 HD3SS3212。 或者、只需将其连接到一个方向的 TX1/RX1 或 TX2/RX2。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。