This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:C — 在 SCL 和 SDA 引脚上布线的 PHY 三元信号

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567088/ts3dv642-q1-c---phy-trio-signals-routing-on-scl-and-sda-pins

器件型号:TS3DV642-Q1


工具/软件:

TI 团队大家好、

考虑使用的 ADC P/N:TS3DV642-Q1 摄像头接口的一些示例。 在 PCB 布局阶段、我们观察到、如果我们可以将 SCL 和 SDA 引脚用于 C-PHY 三元信号线、则布线会通过较短的布线显著简化。 您能否确认该器件上的 SCL 和 SDA 引脚是否可改用于 C-PHY 三元信号?



此致、
Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    是的、您可以重新调整它们的用途。 所有 I/O 的额定值相同且是对称的、因此引脚上的命名约定只是一个建议。 只要您处于器件的规格范围内、任何信号都可以通过任何 I/O 通道。  

    谢谢!
    Rami