This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:与 ET1100 配合使用

Guru**** 2925370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565991/dp83826e-in-use-with-et1100

部件号:DP83826E


工具/软件:

您好:  

我对与 Beckhoff ASIC 一起使用的 DP83826 有疑问 (ET1100)。  

是否只能将 DP83826 用于 Strap 配置(奇半字节检测关闭,FLD 关闭)?  

n´t、链路状态会导致问题、建立链路后、LED0 会闪烁、LED1 也按预期工作。 当建立链路时、ET1100 需要一个低有效信号...  

此致  

Martin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    DP83826 仅可使用 strap 配置。  

    要禁用奇半字节检测和 FLD、您可以将 PHY 设置为增强模式 (ModeSelect = F)
    您可以将 strap1 和 strap7 设置为模式 0。  
    有关更多信息、请参阅 DP83826 数据表中的图 8-13(修订版 I)。  

    在增强模式下、上电时自动检测 LED 极性。  
    如果您需要低电平有效信号、请按照下面的配置 (strap):
     |
    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、但正如我在问题中所述:建立链路后、LED0 输出闪烁、这会导致 ET1100 以闪烁频率打开/关闭端口。
     

    工作系统只需要“Link OK“(链路正常)、但我认为这只能通过 SM 接口进行更改。 或者是否有不同的信号、哪个信号链路仅正常?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    LED0 仅配置为链路正常/闪烁、从而检测自举中的活动。 LED1 可以配置为默认 Strap 配置时链路正常。

    此致、

    j