This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826:轻负载行为

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566670/tps62826-light-load-behavior

器件型号:TPS62826


工具/软件:

您好、

我们在 180mA (睡眠模式)下加载时需要检查 SSD 应用、这次是在 PFM 模式或 PWM 模式下工作。

因为当退出睡眠模式时、会灌入巨大的电流。 如果这次不处于 PFM 状态、可能会导致输出电压大幅下降。

我是否还需要提供输入/输出电压等更多信息?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    没错、 从 PFM 到 PWM 的过渡点取决于输入和输出电压。  可以根据 数据表中的一些图中最常见的 Vin/Vout 组合估算转换点。 例如、第一页上的效率图显示了强制 PFM 和自动 PWM/PWM 器件的效率。 低负载时效率更高的曲线属于 Auto-PWM/PWM PFM 器件型号。 这些曲线在较低负载下效率较低、属于强制 PWM 器件型号。 在较高负载下、两条曲线都会叠加和匹配、因为 自动 PWM/PWM 器件已转换为 PFM、并且其行为与强制 PWM 器件相同。 因此、曲线组合在一起的点是自动 PWM/PWM 器件 PFM 到 PFM 转换的点。

    开关频率图 在该曲线中也通过拐点指示了转换点。 在较低负载 (PFM) 下、频率随负载上升得更快、但对于较高的负载 (PWM) 保持或多或少的恒定。 拐点是过渡点。

    您能帮助我了解一下您对应用中 PWM 转换的担忧吗? IC 的输入电流对应于负载、根据效率曲线进行了转换。 效率通常会随着向 PWM 转换而提高(请参阅第一张图)。 需要更高的输入电流(即使效率更高)才能提供输出电流。 请告诉我有关“灌入大电流“场景的更多详细信息。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    明白了、谢谢。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jeff:

    不用客气。

    此致、

    Andreas。